This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:FTDI USB isn't 识别为 COM 端口。

Guru**** 2573555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561259/iwrl6432aopevm-the-ftdi-usb-isn-t-recognized-as-a-com-port

器件型号:IWRL6432AOPEVM


工具/软件:

FTDI USB 未被识别为 COM 端口。

FTDI 驱动程序已安装、但它被列为未知器件。

正在供电。

D3、D5 和 D6 点亮。

D10 熄灭。

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否使用最新的 FTDI D2XX 驱动程序进行了更新?  

    此致