This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:在不使用模式开关的情况下闪烁 (OTA)

Guru**** 2534020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563157/awrl1432boost-flashing-without-using-mode-switches-ota

器件型号:AWRL1432BOOST


工具/软件:

你(们)好  

是否有办法通过 UART(或其他方式)刷写应用映像 之间的比较 必须要做的事情 配置交换机 S1.1 和 S1.2 ? 我们正在尝试刷写映像、就好像它是 OTA 过程的一部分一样。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  我们的一位软件工程师将在一天或两天内回复您。

    此致、
    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishekh:

    OTA 应由客户应用程序处理、可在制造期间的初始刷写期间使用基于 UART 的刷写和开关设置、而对于更多 OTA、应用程序可以处理 OTA 过程。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、如何在无需再次设置开关的情况下闪烁另一个应用映像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    要将器件设置为刷写模式、需要进行开关设置。 在刷写模式下、您是想一次性刷写多个映像吗?

    此致、

    Ajay