This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:"未识别为 CLI 命令"错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565315/awr2944evm-not-recognized-as-a-cli-command-error

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、E2E 专家:  

你好。

如何查看 awr2944_mmw_demoTDMenet.appimage 的点云结果? 在 MM Wave_Demo_Visualizer 4.7.0 中、出现“extendedMaxVelo' is not recognized as a CLI command“(未识别为 CLI 命令)错误。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    请检查通过 tera 术语发送的.cfg 文件中的 CLI 命令。 正确的命令应该是 extendedMaxVelocity、cfg 文件中似乎有一些拼写错误。

    分享以下代码片段供您参考:

    此致、

    Shruti