This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:如何使用电阻器为级联雷达设计 20GHz 同步?

Guru**** 2573555 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1, LMK00804B-Q1, LMK00334, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557592/awr2243-2x-cas-evm-how-to-design-the-20ghz-sync-for-cascade-radar-with-resistors

器件型号:AWR2243 –2X-CAS-EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMK1C1102、LMK00334-Q1 、LMK00334、LMK00804B-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 在 https://www.ti.com/tool/AWR2243-2X-CAS-EVM 上的 TI 参考设计中、由于我们找不到 通过汽车级 Q100 认证的时钟缓冲器(PS:该参考设计采用了“LM686x0-Q1 专为安全相关应用而优化的 70V、8A/6A/4A 汽车级降压转换器数据表“,这并非汽车级)、我们想使用电阻器作为分压器 来共享 20GHz 同步信号、如下图所示。

  同步信号的直接连接是否正常(如下所示)?

 如果此连接正常、请告知 TI 建议使用的“R"值“值和布局指南。  

  

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    让我在内部进行讨论、并就该问题向您回复。

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    为什么 LM686x0-Q1 不是汽车器件? 它是符合 AEC-Q100 标准的器件。  

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一些错误、没有 LM686x0-Q1、 LMK1C1102PWR 是 EVM 设计中使用的缓冲器、但不是汽车器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我会在一段时间内悔改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    有任何关于这个问题的反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在替换器件中要寻找的具体特性和功能(例如信号频率范围,时序规格等)使用电阻分压器很难匹配。

    一些可能的替代方案可以是:

    • IDT(集成器件技术)提供一系列同步时钟缓冲器、例如通过 AEC-Q100 认证的 VCU1063。
    • Intersil/Maxim Integrated 还提供符合您要求的汽车级时钟缓冲器解决方案、如 ISOC1101。

    留出几天时间来提供更好的解决方案。

    谢谢、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    加上上面的、我不建议使用电阻分压器的公式是  

    • 电阻分压器  是无源的、由于阻抗不匹配、反射和慢速边沿速率、高速信号可能会失真。
    • LMK1C1102  使用保持信号完整性  低附加抖动   较快的边沿速率 、这对于高速应用中的时钟信号至关重要。

    • 电阻分压器不能这样做  驱动多个负载  或长布线。
    • LMK1C1102 提供  强大的输出驱动器  能够以一致的电压电平驱动多个时钟输入。

    • LMK1C1102 等时钟缓冲器是  专为时序关键型应用而设计 、并保证了抖动、偏斜和传播延迟的规格。
    • 电阻分压器是  不可预测  不同条件下(温度,负载等)运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LMK1C1102 的备选器件

    •  LMK00334-Q1
      •  LMK00334 汽车级版本
      • 支持 LVCMOS 和 差分输出
      • 低附加抖动 、适用于高速时钟
      • 符合 AEC-Q100 标准
    •  LMK00804B-Q1
      • 4 输出 LVCMOS 时钟缓冲器
      • 专为 汽车和工业 应用而设计
      • 低抖动、宽电压支持
      • 符合 AEC-Q100 标准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    抱歉、我只注意到问题不正确、问题是关于帧同步信号、而不是 20GHz 同步信号、请帮助对此重新提出建议、非常感谢。

    顺便说一下、我们将使用 Wilkinson 分频器来提供 20GHz sycn 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy、

    您能否就此问题创建新主题?

    如果同步和 20G 信号 e2e 线程是分开的、我们认为这将有助于以后的疑问。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    当然、我已经在这里发布了一个新主题

    (+) AWR2243 –2X-CAS-EVM:两个 AWR2243 级联应用的电阻分压器实现帧同步信号共享 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛