This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:下限寄存器和转换结束 (EOC) 模式之间的交互

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565218/opt3004-interaction-between-low-limit-register-and-end-of-conversion-eoc-mode

器件型号:OPT3004


工具/软件:

您好:

我使用的是 OPT3004、有一个关于如何使用的问题 下限寄存器 解释 转换结束 (EOC) 模式 传感器。

根据数据表、当激活时 EOC 模式 下限寄存器指数 (LE[3:2]) 的两个 MSB 被设置为 11b。 这意味着指数字段被强制进入范围1100–1111

我的疑问:

  • 启用 EOC 后、器件是否仍将下限寄存器用作有意义的照度阈值(带有尾数+强制指数)、或者阈值功能是否有效禁用/忽略?

  • 如果我同时需要 EOC 行为有效阈值比较、我是否应该假定下限寄存器不能再用作可靠的阈值、而只依赖上限寄存器?

示例:
如果我想要一个指数=0b0011的阈值、但同时启用 EOC、则下限寄存器位将变为1111。 在这种情况下、器件是将其视为 EXPONENT =1011(非常大的阈值,可能的最大值)、还是简单地忽略阈值(因为 EOC 处于活动状态)?

提前感谢您澄清了启用 EOC 时如何使用下限寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、  

    如果您希望在透明迟滞模式下使用标志和转换结束模式、则应使用 EOC。   FLAG_HIGH 寄存器将充当数据表中 EXPONENT 设置为最高指数的方式。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn