This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:可使用 LDC1612EVM 评估板进行非侵入式和非接触式液体电导监测

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM, LDCCOILEVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565037/ldc1612evm-to-use-the-ldc1612evm-evaluation-board-for-non-invasive-and-contactless-liquid-conductivity-monitoring

部件号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件: LDCCOILEVMFDC1004

工具/软件:

我叫 Yash、是从事液导率测量的研究生。 我当前正在使用 LDC1612EVM 评估板 、带有连接到两个通道中每个通道的线圈。 为了试验不同的电感值和 Q 因数、我还购买了 LDCCOILEVM 评估板 用于测试与我的应用相关的替代线圈配置。

在实验中,我将盐溶液倒入玻璃容器中,并将线圈放在容器的外墙上。 线圈连接到评估板、然后评估板与计算机连接、我通过 TI GUI 跟踪测量结果、用于电感式/电容式感应。 现在、当我提高容器内溶液的导电性时、GUI 始终表明线圈的电感也增加。

我想澄清以下几点:

  1. 原因: 什么可能的物理机制会导致电感随着解决方案电导率的提高而增加?

  2. 正确性: 这是预期的、还是可能是测量系统的伪差/错误?

  3. 应用: 这种方法是否可以作为一种可靠的非侵入式非接触式液体电导率测量方法?

注意:为了保持实验一致性,我确保容器内的液体量在所有导电性水平上保持恒定。

感谢您抽出宝贵的时间提供指导。

此致、
Yash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yash、

    1. 随着目标的导电性提高、电感也会增加。
    2. 这应该是可重复的、但可能需要更多的测试。 尝试按固定量更改解决方案中的盐量、然后重新测量电感。 通过一些测量、您应该能够确定是否存在趋势。
    3. 要确定这是否有效、需要确定系统的本底噪声。 您可以通过测试无液体的系统(目标)来发现这一点。 然后、您将获取所收集数据的标准差值、并将该值与存在液体时输出数据的变化进行比较。

    通常、电容式传感器(如 FDC1004)用于液位检测、请参阅 此处的应用手册

    我希望我能够帮助您解决您的问题。 如果您需要任何进一步的帮助、请在下面回复。

    谢谢您、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    感谢您的及时回复。 也就是说、随着 目标电导率的增加、连接到 LDC1612EVM 板的 LC 振荡电路线圈的电感也会增加。

    但是、如果您查看 LDC1612EVM 电路板的教程视频、它们表明、当金属目标靠近线圈时、电感会减小(请参阅随附的图像)。 这与我看到的内容相矛盾、这就是我发布此问题的原因。 我之前没有提到这一点,但我的盐溶液的电导率范围在 5-40 ms/cm 之间。 与固体金属件的电导率相比,我的电导率范围是否太低? 这是为什么我们看到一个不同的趋势?

    还是从电气工程的角度来看、您认为我们可以做到吗 不会 把一个导电溶液和一个金属在同一类别? 喜欢他们的属性是不同的? “你以为你赢了吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yash:

    是的、没错、在通过传感器放置金属时、电感会有所降低。 不过、对于液体、液体可能会对您的电路产生一些电容效应。 通过增加液体的电容、也可能会增加 LC 振荡电路的电容。 当 LC 振荡电路的电容增加时、传感器频率会降低。

    如我在上一篇文章中所述、通常使用电容式传感器(如 FDC1004)进行液位检测、请参阅 此处的应用手册

    我希望我能够帮助您解决您的问题。 如果您需要任何进一步的帮助、请在下面回复。

    谢谢您、

    Chase Girard