This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:是否要在传感器运行时处理来自 DCA1000EVM + IWR6843AOP 的原始 ADC 数据?

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566172/iwr6843aop-anyway-to-process-raw-adc-data-from-dca1000evm-iwr6843aop-while-sensor-is-running

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我想我知道这个问题的答案,但希望得到确认,并有一个跟进.

1.我使用 CLI 工具开始和停止使用 DCA100EVM 和 IWR6843AOP 进行录制。 这是有效的。 我可以获取原始 ADC 数据、然后在停止记录后进行处理。 不过、对于我的应用、我希望在雷达仍在运行时访问该 ADC 数据。 这是可能的吗? 根据对相关问题的回答、看起来是否?  

2.如果上述方法不可行,还有其他的解决方法吗? 我想我可以连续开始和停止录制吗? 唯一的问题是、我的当前设置中有一段相当长的启动时间。 我必须将配置文件发送到电路板、然后进行设置和运行。 我想让它更像点击并按住开始录制、释放以停止录制。 然后、我想立即访问.bin 文件数据以进行处理。 这里是否有任何关于如何快速实现类似设置的建议会很有用?  

3.使用 mmWaveStudio 是否有助于上述任何操作? 现在、我正在通过 python 脚本操作 CLI 录制工具。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     1.不幸的是没有

    2.我们和许多其他人开发算法的方式是通过记录数据,通常是角反射器,或者如果应用程序要求一个人,在无噪音的环境中,然后通过我们的 MATLAB 处理链运行该数据,看看链在每个步骤中的行为,并根据需要进行更改和添加。

    3.不、这是 DCA1000 板级限制。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!  

    关于 2 — 不确定我是否理解这与我的问题有何关系。 是否有办法使用 DCA1000EVM 加快雷达的启动/停止? 我要构建一个应用、希望立即获取雷达数据并对其进行处理、然后向用户显示结果。 如果我无法实时读取数据、想知道如何加快启停。

    我想更笼统地说、人们是如何处理这个问题的? 在实际应用的某个时刻、需要能够实时处理雷达数据? 自动驾驶汽车或其他场合。 这是在那个时候进行自定义硬件开发吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 毫米波芯片的实时部分附带在片上内核执行的嵌入式代码。 离线记录的 MATLAB 和原始数据用于了解我们如何处理事物。 处理流水线最终确定后、它将使用 TI 的毫米波 SDK 作为 C/C++代码编写。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是有道理的。 那么、一旦在芯片上完成处理、是否有办法实时从芯片上读取这些数据? 或者更轻松地实施启动/停止系统? 如果您可以向我指出有关如何在板载处理完成后执行此操作的文档、这将非常有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 开发人员专区中的 Radar Academy 软件包中提供了一些有关雷达基础知识的配套资料。

    以下链接指向雷达数据的外观模块、并将展示我们的示例演示实时输出的内容。 由于需要带宽、我们无法实时输出(DCA1000 捕获的就是如此)的唯一内容是 ADC 样本。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=GwxShWe__3.10.00.1&node=A__AUAJwr4zBXhyz-M3VG2cUg__RADAR-ACADEMY__GwxShWe__3.10.00.1

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 我还有很多算法开发工作要做、但一旦我回到这个阶段、肯定会有更多问题。 非常感谢您的澄清!