This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:在许多线性调频脉冲循环后、数据不正确

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560048/mmwcas-rf-evm-data-is-incorrect-after-many-chirp-loops

部件号:MMWCAS-RF-EVM
主题: AWR2243 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我在使用时遇到了一个有趣的问题  MMWCAS-RF-EVM  和  MMWCAS-DSP-EVM 。 我使用的是稍微修改的脚本版本  Cascade_Configuration_ MIMO.lua mmWaveStudio 附带的演示。 当我使用提供的脚本时、一切似乎都正常。 但是、当我将线性调频脉冲环路数增加到 255(最大值)时、我会在结果数据中看到以下内容:

在达到线性调频脉冲 171 之前、数据看起来符合预期。 但从线性调频脉冲 172 开始、似乎我收到了错误的 数据:

第 171 章 线性调频脉冲 172 之后

我玩过各种参数,但结果总是相同的。 我还有一个类似于的定制电路板  MMWCAS-RF-EVM  尽管器件较新 (ES1.1 而不是 ES1.0)、但和存在完全相同的问题。

这是我当前使用的配置:

(我正在将 mmWaveStudio 3.0.0.14 与 DFP 2.2.0.3 一起使用,但我也尝试了不同的版本,没有成功。)

有什么问题吗? 非常感谢任何帮助! :)

提前感谢!

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您能否通过增加帧周期来执行测试?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的答复! 根据建议、我将帧周期从 100ms 增加到 1000ms(以及介于两者之间的一些值)。 可悲的是,这并没有产生任何影响。

    但是、当我今天使用系统时、我的原始帖子中的错误数据仅出现在中 部分 帧:帧 1 到 5 看起来完美,帧 6 到 8 包含错误的数据,出于某种原因帧 9 和 10 看起来再次完美。

    这与昨天的情况不同 全部 帧包含错误的数据。 我再次确认我没有更改 lua 脚本中的任何参数。 在重新启动 FPGA 几次后、我可以 再次重现昨天的行为。

    因此,到目前为止,不幸的是问题仍然存在 — 即使使用较高的帧周期。  

    谢谢、此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您是否在捕获的 ADC 数据中观察到 0?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    我查看了 Python 中的数据、并看到了与从 mmWaveStudio 进行内部后处理时相同的结果:

    我在数据集中没有看到任何零。

    谢谢!
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    您能否共享*。bin 文件?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    我将文件上传至 WeTransfer: https://we.tl/t-HjKXYuverG

    谢谢!
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    您能否直接在 E2E 回复中上传该文件? 如果文件太大、您可以发送一个帧数据。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    当然、以下是仅一帧的捕获数据:

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_data241.zip

    谢谢!
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    让我与团队核实、他们是否在之前看到过此类问题。 同时、是否可以增加线性调频脉冲空闲时间并进行测试?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    非常感谢! 当然、我将线性调频脉冲空闲时间从 5µs 增加到 200µs、并且仍然获得相同的结果。

    我还注意到、有时数据如下所示:

    但当我重启时  MMWCAS-RF-EVM MMWCAS-DSP-EVM 、数据如下所示:

    我还没有注意到这件事发生时的模式。

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    感谢您的确认。 不再支持使用此设备的人员。 我将与我的团队成员核实他们是否可以提供帮助。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    这是一个很好的例子。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我已经与团队进行了检查、但他们没有观察到这种行为。 最后、您可以尝试使用 MMWAVE_DFP_02_04_00。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    遗憾的是、DFP 2.2.4.0 不适用于我、因为我有 AWR2243 器件的 ES1.0 版本。

    我在 ES1.1 版本的定制电路板上尝试过它、但我观察到了相同的行为。

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    在这种情况下、我没有任何其他输入。  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的试用! 如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Sebastian