请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004工具/软件:
在我的应用中使用 FDC1004 来测量水位的 Im。 Im 能够在单次测量中成功从 CN1 (LEVEL)、CN2 (RL)、CN3 (RE) 获取电容数据。 现在、Im 计划按照应用手册 TIDU736A 中的建议获取差分数据。 建议为 MEAS1 = CIN1 (CHA)–CIN4 (CHB)。 但 CIN4–悬空、未连接电极。 CIN4 如何与 SHLD2 同相以及 OOP 技术如何工作? 我让传感器中的 CN4 保持打开状态。