This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:AWRL6844EVM 的示例代码请求(具有 DSP 和 HWA 的中级 MSS+DSS 工程)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844EVM, AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566501/awrl6844evm-example-code-request-for-awrl6844evm-mid-level-mss-dss-project-with-dsp-and-hwa

器件型号:AWRL6844EVM
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我正在使用 AWRL6844EVM 板。 目前、我有两个示例工程:

  • 毫米波演示 MMWAVE_L_SDK_06_00_05_01\examples\mmw_demo(仅使用 HWA 在 MSS 上运行,相对简单)。

  • 车内演示 从 radar_toolbox_3_20_00_04 →Automotive_In “MSS 和 Cabin_Security_ Support\AWRL6844_In“(在和 Cabin_Demos 上运行、使用 HWA 和 DSP、并支持 CPD/SBR/Intruder 检测,更高级)。

我正在寻找介于这两者之间的一些东西。 具体而言、一个示例:

  • 在 MSS 和 DSS 上运行、

  • 包括 DSP 和 HWA 上的处理、

  • 但比车内演示更简单(即,没有完整的 CPD/SBR/Intruder 应用程序流水线)。

AWRL6844EVM 是否有任何中级示例工程可以演示这种设置?

如果没有、您能否提供一些指导或文档、说明如何逐步将毫米波演示扩展到同时具有 DSP 和 HWA 处理的 MSS+DSS 工程中?

提前感谢

此致、
Beyzanur Cam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不知道,我们之间没有任何东西。  这两个演示实际上是并行开发的。  车内演示不是在 SDK OOB 演示之后开发的。  因此、我们没有任何逐步指导来从一个转换到另一个。  

    我们提供了车内用户指南。  您可以在里面找到方框图。  这可以让您了解 DSP 和 ARM 内核之间的通信是如何完成的。   

    此致、

    Zigang