This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:TDC7200

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566899/tdc7200-tdc7200

部件号:TDC7200


工具/软件:

我们有兴趣与具有 0-1.8V 电压电平的 SPI 信号的 TDC7200 IC 搭配使用。

如果我们可以确认 电源电压为 2.2VDC、则我们将评估 IC 能否正常工作来满足请求。

谢谢、

Moshe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    您可以看到下面的 Vil、VIH、VOH、Vol 规格。  您需要使用 1.8V 器件检查这些电压是否在范围内。