This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:仿真模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563329/tmcs1123-simulation-model

部件号:TMCS1123


工具/软件:

大家好、请能提供 TMCS1123 仿真模型可用时间的更新吗? 模型的完成似乎不断被推挤,但现在我的项目团队迫切需要完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    感谢您的耐心。 我们现在正在研究 TMCS1123、应该有一个可以在下周结束时发送给您的模型。 您正在寻找哪个特定的型号?

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、感谢您的快速答复。 如果在下周结束前准备好了一些东西、那将是很棒的。 我们正在寻找 该器件的 TMCS1123C4AQDVGR 型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    再次感谢您的耐心。 我们正在积极研究这个模型,并将保持你在这里发布它准备就绪.

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    虽然我仍需要解决一些收敛问题、但我目前正在尝试打包模型、准确说明您需要开始使用的内容(我已经有了.olb 和.lib 供您使用,很好奇您是否需要更多参考设计或支持文件)。 您是在 PSPICE for TI 还是在 TINA 工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、感谢您查看此内容。 我将在 PSPICE 工作、这是我的终端客户要求的。 最初、在创建第一个原型之前、我只需要仿真模型文件来降低已有设计的风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    我已经 向您发送了一个朋友请求。 当我仍在努力将模型发布到 TI.com 时、我可以通过 DM 向您发送一份初始副本。