This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:iwr6843aop 处理的速度。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565328/iwr6843aopevm-how-fast-the-processing-of-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我有 一些问题。
1.每毫秒或每秒处理 IWR6843aopemv 的速度有多快? 我们希望每大约 100 微秒处理一次。

2.现在 iwr6843aop 使用 3Tx 和 4Rx 天线。 如果我们使用 2RX 和 1Tx、3Rx 和 2TX、能否提高处理速度?

3. 我们应该把带宽和频率设置在范围内吗?

4、如何  从 ADC 中估计相对能量和多普勒,根据哪一个理论?  

此致、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    有关提高处理速度(帧速率)的信息、请参阅此主题。   IWR6843:最大测量速率  

    问题 3 和 4 似乎与您帖子的主题无关。 您能否为这些问题创建新帖子或澄清它们是否相关?

    此致、

    Josh