This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:自动执行并行捕获和放大器;使用 Lua 脚本在 mmWave Studio 中进行传输

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566712/mmwcas-rf-evm-automating-parallel-capture-transfer-in-mmwave-studio-using-lua-scripts

部件号:MMWCAS-RF-EVM


工具/软件:

大家好!

我正在使用 mmWave Studio(使用 Lua 脚本)、我的目标是通过以下方式自动收集数据:

  1. 将多次运行的原始 ADC 数据(和文件)捕获.bin.idx到唯一目录(,,…)中Capture_Run_1Capture_Run_2

  2. 在新的捕获正在运行时、同时将之前运行的数据传输到主机 PC。

目前、我正在 Cascade_capture 脚本中使用该 Lua 函数:

status = ar1.TransferFilesUsingWinSCP_mult(1)

这可以正常工作并正确传输所有文件(包括和).json.log。 但是、我注意到:

  • 即使我尝试调用前一个捕获目录、API 似乎也会传输当前捕获目录。

  • 捕获和传输实际上不会并行运行—只有在捕获完成后才会开始传输。

我的问题是:

  1. 是否可以(通过 mmWave Studio 中的 Lua 脚本)将当前会话的捕获与之前会话的转移重叠?

  2. ar1.TransferFilesUsingWinSCP_mult()总是只传输“当前“捕获目录、还是可以指定要传输的目录?

  3. 如果没有、是否有实现此工作流程(并行捕获+传输)的推荐方法?

如有任何指导或建议、将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、此工作流程不受支持。 传输必须在捕获完成后进行

    谢谢你

    Cesar