This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243BOOST 与 DCA1000EVM 配合使用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566504/awr2243boost-awr2243boost-in-combination-with-the-dca1000evm

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我目前正在与 AWR2243BOOST 以及适用于我的应用的 DCA1000EVM 配合使用。

您能否确认 DCA1000EVM 是否包含与 AWR2243BOOST 板通信的 MCU? 如果是、我是否可以知道这个 MCU 的具体功能?

如何启用 USB-FTDI 芯片、除了一般的 FTDI 驱动程序之外、是否需要任何 TI 的软件/固件来为 AWR 配置启用 USB-FTDI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在 EVM 页面上查看 DCA1000EVM 原理图:

    https://www.ti.com/tool/DCA1000EVM

    DCA1000 仅从 AWR 电路板接收 LVDS 数据。

     除了 FTDI 驱动程序之外、不需要任何软件

    谢谢你
    Cesar