This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:使用 hwa2.0 查找第一个和第二个最大值

Guru**** 2573555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565293/awr2944-find-first-and-second-max-valaue-using-hwa2-0

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、

我想确定​​角度 FFT 结果的最大值和第二个最大值。 这可以使用 HWA 来实现吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    您将需要软件干预 2 遍。 第一次通过时、您将找到最大值和最大索引。 如果无符号值、则应将最大索引样本更新为 0、否则为给定数据类型更新为最小值。 更新最大索引样本后、在第二遍中、您应该能够获得第二个最大值。  

    如果没有 SW 干预、就无法获得最大值和第二个最大值。

    您可以使用 FFT 引擎中的统计块来获得最大值。   以使用统计块查找最大值的 src 示例为例、请参阅 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\datapath\DPU\dopplerproDDMA\dopplerprochwaDDMA.c 中的 MAX SUBBAND ParamSet。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:  
    非常感谢您的答复。 我为误解而道歉。 我想找到两个峰值、而不是最大值和第二个最大值。 我该如何操作? 我是否可以使用局部 max 来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    在局部 max 引擎中、 每个样本/单元(受测电芯 (CUT)) 与检测阈值进行比较 、并与相邻样本进行比较、如果样本振幅超过检测阈值并“大于或等于“相邻电芯、则 CUT 将声明为有效的本地峰值。  局部最大值计算的输出作为位模式存储到目标存储器中、其中每个位指示是否检测到特定采样/切割为有效的局部峰值。 有关更多详细信息、请参阅部分  28.10 核心计算单元–局部 Maxima 引擎  AWR294x 技术参考手册(修订版 D)的配置文件。 您会发现多个峰值、而不仅仅是两个峰值。

    您是否希望在同一距离 — 多普勒频段中找到两个物体? 在这种情况下、您可以使用超高分辨率算法来实现此目的。 您可以在 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\ti\alg 中找到 DML 和音乐库。 未提供这些算法的源代码。  我们提供了一些单元测试以供参考。 您可以参考示例、并在需要时将算法集成到您的应用中。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!我 希望在方位角谱中找到两个物体, 我想尝试看看局部最大值是否可以实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    我认为这是不可能的。 你仍然可以在你的结束尝试它

    此致、

    Samhitha