This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020EVM:查询 HDC3020EVM 长期漂移 — OQC 限值和测试方法

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565814/hdc3020evm-inquiry-on-hdc3020evm-long-term-drift-oqc-limits-and-test-method

器件型号:HDC3020EVM


工具/软件:

TI 团队大家好、

这是来自纬创科技股份有限公司的 Jisoo Shin

我们正在查看 HDC3020EVM 温度/相对湿度传感器的规格、感谢您在以下方面提供指导:

  1. 长期漂移的出厂标准(OQC 限制)
    数据表列出了的长期漂移 RH 0.19%RH/年 温度±0.03°C /年 。 除了公布的规格之外、您能分享任何内容吗 工厂通过/失败或验收标准 应用于量产? 我们的内部要求略紧、因此该信息将有助于我们进行评估。

  2. 长期漂移测量方法概述
    能简要介绍一下吗 测试条件 (温度/湿度设定点,持续时间)和 条件 确定长期漂移? 如有任何应用手册或资质认证报告、欢迎提供。

谢谢你,我期待着你的答复。

此致、
Jisoo Shin


上海纬思科技股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jisoo、

    长期漂移规格根据特性数据计算、而不是在生产中进行评估。 基于 THB(温度+湿度偏置)很长时间。 然后将这些结果与 Arrhenius-Peck 加速模型结合使用、以在数据表中创建长期漂移规格。 THB 在 85°C 和 85%RH 下执行。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    친애하는 알렉스 톰슨에게 μ s、

    신속한 답변 감사합니다 μ s。

    당사의 예상 작동 환경은 최대 μ s 45°C ≤50% RH 입니다 표준 μ s 85°C / 85%相对湿度 프로파일이 아닌、이러한 낮은 조건에서 모델링된 장기 드리프트 μ s 특성 분석이 포함된 데이터시트나 애플리케이션 노트가 있습니까

    귀하의 지원에 감사드립니다 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Thompson:

    感谢您的及时回复。

    我们的预期操作环境达到 45°C ≤50% RH 。 您是否有数据表或应用手册 长期漂移 在这些较低的条件下建模的、而不是在标准下 85°C / 85%相对湿度 个人资料?

    如果没有、我们将非常感谢用于将 85/85 长期漂移外推至我们用例的任何指导或模型参数(例如加速度/Peck 或 Arrhenius 型建模)、并简要说明测试设置和使用的持续时间。

    感谢您的支持。

    此致、
    Jisoo Shin