This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:将 LM35CAZ 用作热电偶的冷端传感器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559564/lm35-using-the-lm35caz-as-a-cold-junction-sensor-for-a-thermocouple

器件型号:LM35


工具/软件:

您好:

我们已经在测试 LM35、以了解它是否适用于我们的热电偶测量系统上的冷端传感器。 使用该传感器时、我们注意到在从 15°C 到 55°C 的温度范围内会出现漂移。  我们的烤箱最近已经过校准。 这是 LM35 误差图。  

之所以预计会出现–3.5°C 温度偏移、是因为该 LM35 传感器位于会产生热量的电子盒中、因此我们预计 lm35 的温度比加热室更高。 但我们注意到存在漂移、这是因为失调电压会随着温度室温度的变化而变化。  


1.这种温漂对于 LM35 是正常的吗?

2.这种漂移特性在不同的 LM35 封装中是否一致? SOIC-8?  TO-3 CAN? SOIC-8?  TO-220 3?

3.在同一零件号的批次(批次)内,漂移有何变化

4.不同批次(批次)相同零件号的漂移有何不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    校准后的烤箱中的温度设定点精度有多高? 您是否与任何其他经过校准的温度计进行了比较? 我怀疑温漂可能是温度室并不总是精确地处于所需的设定点、而是随着温度的变化而略有偏离。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加热室保持温度时、我们看到~0.43C 的变化、但我们在 LM35 中得到了这种变化。 我们使用经过校准的证人温度计进行了一项测试、并附带了数据屏幕截图。 但证人温度计不在烤箱温度计旁边或 lm35 旁边。  
    在接下来的几天里、我们将通过更可控的设置运行更可控的测试。
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    感谢您运行这些测试。 我还想问、是否监控 LM35 电源线上的任何噪声? 如果电压电源线上存在大电压摆幅/尖峰/噪声、电压输出将受到影响。 线性调整率规格中对此进行了说明:

    期待您的更多结果。

    谢谢你

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用连接到 Keysight 数字万用表的 RTD 作为温度见证来运行加热室测试。 在我们组装的原型器件上、我们使用数字万用表测量了 LM35 输出。 我们看到了略超过 1C 的温漂。  

    我们有一个 lm35 的见证连接到我们的 RTD 温度计在我们的原型装置外,并测量输出,我们看到小于 0.2C 的漂移。  

    您能想到任何可能导致 LM35 漂移超出规格的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    请帮助我理解这两个图表。  

    据我所知、第一张图显示了两个不同的组件、其中 LM35 为蓝色和橙色、而 RTD 为黑线。 而且温度正在升高? 因此、随着温度升高、LM35 的温度误差(y 轴)变得越来越负值。 或者腔室保持在一个温度、而 LM35 正发生温度结果漂移。 但如果是这种情况、为什么 RTD 线会上升、为什么 LM35 线会出现这些负尖峰? 这些是否来自温度变化之外的其他因素?

    在第二个图中、我看到温度在变化、y 轴表示温度误差。 但与 RTD 相比、LM35 在整个温度范围内的变化小于 0.25°C、而室温变化则更加剧烈。 这说明了漂移的来源是温度室在周围移动、而不是 LM35 真正存在漂移问题。

    我错读了这些图吗?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一张图中、温度以 5 度为增量升高、然后停留 2 小时。 黑线是 RTD 温度。 橙色和蓝色是 RTD 和 LM35 SO (LM35 - RTD) 之间的误差。 随着温度升高、与接近 1.2c 的 RTD 相比、LM35 的误差会增加。  

    所以在第二张图上没有真正的漂移问题,但这只是一个 lm35 和 RTD 在同一个金属上。  

    但在我们的系统中、我们在 PCB 上组装了 LM35、我们在数据表上看到漂移超出 LM35 规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    是否将 LM35 放置在任何可能在导通和使用时升高或降低温度的元件附近? 由于其他组件的 PCB 影响、LM35 可能会出现轻微的温度波动。 但对我来说,这种漂移似乎大部分只是从会议厅里漂移的。

    -亚历克斯·汤普森