This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:CRC 计算 — 奇数行为

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558871/tmag5273-crc-calculation---odd-behaviour

器件型号:TMAG5273


工具/软件:

我们的器件有两个 TMAG5273:一个是 A2 型号、另一个是 B2。

我编写了一个驱动程序、使用针对 X、Y 和 Z 的 1 字节、16 位读取模式与它们进行通信、一切都正常。

然后、我开启了 CRC 生成功能、并添加了根据数据表中的信息检查 CRC 的代码。 对于此模式、它指出 CRC 是根据“命令字节和当前数据包中发送的数据“计算得出的、但不定义“命令字节“是什么。 假设这意味着辅助地址+读取位、我使用了 0x6B 0x45 A 芯片和 B 芯片的字节 0。

对于 B 芯片、这没有问题。 然而,对于一个芯片,我的计算永远不会与芯片的匹配(我再次检查了在线 CRC 计算器)。 在尝试字节 0 的各种其他值后、我编写了代码来尝试所有可能的值、然后得到了 0xBC 。 我在司机身上使用了这个值...它运行得很好!

一方面、问题已经解决。 但另一方面: 为什么要使用这个数字? 我找不到任何提到这一价值的地方。 它从何而来?

下面是从 A 传感器返回的一些真实数据 (X、Y 和 Z 值+ CONV_STATUS + CRC):

0x00 0x0c 0xff 0xeb 0x00 0x0F 0x01 0x11 
对于 CRC 计算、给出正确答案的唯一“命令字节“是 0xBC、而不是我们可能期望的 0x6B。
那么、TI:是否有这方面的解释? 尽管一切似乎都运行良好、但我们的做法是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您发布到传感器论坛!

    对于命令字节、如果 8 位 I2C 地址为 0x6B、则我还期望命令字节为 0x6B。  

    作为快速测试、您是否能够将器件置于 1 字节、8 位读取模式? 该模式的计算与 16 位模式相同、只是位数较少。 这样我们就有望缩小可能发生的事情的范围。

    另外、您是否碰巧有另一个 A2 型号、您可以尝试一下、看看它是否也会遇到这种行为?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alicia。 感谢您的快速答复。 答复:

    对于命令字节、如果 8 位 I2C 地址为 0x6B、则我还期望命令字节为 0x6B。  

    同意;这是我最初尝试过的、但它不起作用。

    作为快速测试、您是否能够将器件置于 1 字节、8 位读取模式? 该模式的计算与 16 位模式相同、只是位数较少。 这样我们就有望缩小可能发生的事情的范围。

    我尝试了这一点、但两者的结果相同:

    Sensor A: 0x00 0xFF 0x00 0xE1 0xEC

    Sensor B: 0x00 0x00 0x00 0xC1 0x55

    与之前一样、0xBC 与 A 一起使用、0x45 与 B 一起使用

    另外、您是否碰巧有另一个 A2 型号、您可以尝试一下、看看它是否也会遇到这种行为?

    我不会、但同事可能会这样做;会再回应一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多结果:

    我启用了两个芯片的温度传感器,并保持其他设置相同 — 包括 CRC 计算。 这也可以正常工作。

    作为实验、对于 CRC 计算中使用的数据、我再次将传感器 A 的字节 0 更改为 0x6B;与之前一样、CRC 计算每次都失败。

    我有一位同事在他们的器件上运行工作代码(无论是否启用温度传感器)、他们都没有发现 CRC 故障。

    有什么想法吗? 您是否有可以试用(或模拟)的 A2 传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    今天,艾丽西亚已经下班了,明天应该回来。   

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我让一位同事在他们的器件上运行工作代码(启用和不启用温度传感器)、他们没有发现 CRC 故障。

    为了澄清、使用同事拥有的器件、他们是否能够使用预期的 0x6B 值计算 CRC、还是还必须使用 0xBC 值?

    您是否能够共享寄存器设置、以便我可以在我的 TMAG5273A2 EVM 上试用该设置?

    此外、我还想知道的另一件事是、如果您使用器件的 I2C_Address 寄存器来更改 I2C 地址、看看是否能够使用新的 I2C 地址获得预期的 CRC 结果。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alicia。 感谢您的答复。

    为了澄清、使用同事拥有的器件、他们是否能够使用预期的 0x6B 值计算 CRC、还是还必须使用 0xBC 值?

    抱歉:他们使用的代码与我完全相同、使用的是 0xBC。

    您是否能够共享寄存器设置、以便我可以在我的 TMAG5273A2 EVM 上试用该设置?

    使用我们自己的#defines、希望其一目了然:

     {REG_CONV_STATUS、   REG_CONV_STATUS_POWER_ON_RESET}、//通过向其写入 1 来清除 POR。 
     {REG_DEVICE_CONFIG_1、REG_DEVICE_CONFIG_1_CRC_ENABLED | REG_DEVICE_CONFIG_1_CONV_AVG_32X | REG_DEVICE_CONFIG_1_I2C_RD_1_BYTE_16_BIT}、
     {REG_SENSOR_CONFIG_1、REG_SENSOR_1_MAG_CH_EN_XYZ}、
     {REG_SENSOR_CONFIG_2、REG_SENSOR_CONFIG_2_X_Y_RANGE_A2_133_mT | REG_SENSOR_CONFIG_2_Z_RANGE_A2_133_mT}
     {REG_T_CONFIG、     REG_T_CONFIG_T_CH_EN}、
     {REG_INT_CONFIG_1、  REG_INT_CONFIG_1_MASK_INTB_DISABLE_INT_PIN}、

    顺便说一下、由于我们使用 32 倍取平均值方法、这需要一些时间、我们发送一条包含转换触发设置的消息、其中包括对 CONV_STATUS:0x98 0x00 的虚拟写入。 然后、我们延迟 3-4 ms、然后读取结果。 事实证明、这是非常可靠的。

    此外、我还想知道的另一件事是、如果您使用器件的 I2C_Address 寄存器来更改 I2C 地址、看看是否能够使用新的 I2C 地址获得预期的 CRC 结果。

    我会尝试返回并进行报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我将传感器 A 的地址更改为几个不同的值、并使用与之前相同的 CRC 相关代码来查找获得正确的 CRC 所需的字节 0 值:

    预期的字节 0 实际字节 0
    0x6B 0xBC
    0x03 0xD4
    0x37 0xE0
    0xF3 0x24

    因此、行为始终是意料之外的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    = 异或 0xD7

    0xD7 从何而来? Grinningμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    是否应该知道您当前使用的 TMAG5273A2 器件的 REV? 它应该在包装袋/包装盒的标签上列出(如果您仍然有的话)。

    当您使用 CRC 读回数据时、是否每次转换后都需要使用 0xBC、或者它是否会发生变化?

    例如、如果您在为器件上电时执行以下序列:

    1. 配置器件(正常情况下)
    2. 触发转换并等待其完成
    3. 读回数据+ CRC
    4. 触发另一个 转换并等待其完成
    5. 读回数据+ CRC
      1. 0xBC 是否可以代替命令咬合、或者它是否发生了变化?
    6. 重复步骤 4-5 几次

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alicia。

    当您用 CRC 读回数据时、是否每次转换后都需要使用 0xBC、或者它是否会发生变化?

    它始终为 0xBC(同样,当我尝试上表中的其他地址时,实际字节 0 也是类似的常量)。

    0xBC 是否可以代替命令咬合、还是更改了?

    它是常数。 以下是使用上述结果进行更新的相关代码位:

    // CRC byte 0 = address + read bit.
    #define CRC_BYTE_0_A  ((I2C_ADDRESS_A | 0x01) ^ 0xD7)  // Where did 0xD7 come from?
    #define CRC_BYTE_0_B  (I2C_ADDRESS_B | 0x01)  
    
    //...
    
    crc_calc_data[0] = !is_sensor_b ? CRC_BYTE_0_A : CRC_BYTE_0_B;

    是否碰巧知道您当前使用的 TMAG5273A2 器件的修订版?

    我会检查一下。

    谢谢、

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否碰巧知道您当前使用的 TMAG5273A2 器件的修订版? 它应列在包装袋/包装盒的标签上(如果您仍有的话)。

    不、看起来并不是这样。 我们在制造的 PCB 上使用这些芯片、制造 PCB 的公司购买了零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我可以使用现有的 A2 来尝试这种情况(使用与您相同的寄存器设置)、但对于 CRC 计算、我可以使用预期的 0x6B 获取器件报告的内容。

    此外、我最终订购了一些新的 TMAG5273A2 器件、看看其中一个器件是否可以观察到问题。 交付后、我会告诉您我得到了什么结果。

    您能否在器件封装顶部分享生产日期代码的图像?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一张照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您查看器件的图像。 我计划利用它来确定器件何时制作、以便了解我们是否可以确定命令字节与 A2 型号的预期字节不符的原因。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    对延迟的响应表示歉意、但我终于得到了中的样片、其版本应与您的 A2 器件相同。 遗憾的是、我无法重现您看到的问题、其中 0xD7 需要与命令字节进行异或运算才能计算器件报告的 CRC。 使用我拥有的 A2 器件、我能够正确计算 CRC、其中 0x6B 是命令字节。

    您恰好知道您的 TI FAE 是谁吗? 如果是、您是否想联系他们、让他们开始对命令字节不符合预期的其中一个 A2 器件进行 FA 分析、以便我们尝试进一步分析该器件的情况?

    此致、

    ~Alicia