This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG6180-Q1:Q0 相对于正弦/余弦的延迟时间

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567912/tmag6180-q1-delay-time-of-q0-relative-to-sin-cos

器件型号:TMAG6180-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您是否有关于输出信号 Q0 相对于 sin/cos 的延迟时间的任何测试结果? 我在数据表中没有看到该值。

此致、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    感谢您发布到传感器论坛!

    为了澄清一下、您是否询问在 sin/cos 交叉 Bop/Brp 后 Q0/Q1 更改输出所需的时间有多长? 如果是、此时间反映在以下数据表中的 tpd 中:

    此致、

    ~Alicia