This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243Boost 配置及 DCA1000EVM

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566278/awr2243boost-awr2243boost-configuration-with-dca1000evm

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2243

工具/软件:

你(们)好  

我正在使用 AWR2243Boost + DCA1000EVM、

我只希望通过 SPI 澄清 AWR2243 配置、  

DCA1000EVM 如何实现?

USB 如何通过 FTDI 转换为 SPI、是否需要任何基于 TI 的特殊软件/固件?

AWR2243Boost 上还有另一个 USB、该 USB 的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要使用 DCA 来运行 studio、Studio 是 awr2243 配置的主要工具。

    Studio 版本 3.0.0.14 用于 AWR2243。 按照 Studio 下载中 docs 文件夹内的 mmwave_studio_user_guide.pdf 来了解如何将 Studio 与电路板一起使用。 Studio 下载还将包含加载所需的固件。

    AWR2243 上只有一个 USB 连接。 这是连接到 PC 和负载配置所必需的。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢   Gabriel、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    Cesar