This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:使用定制 JSON 文件为定制闪存 MX25R6435F 创建 uniflash 失败

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567790/awr2944-uniflash-with-custom-json-file-for-custom-flash-mx25r6435f-failed

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

您好、

 我们使用 AWR2944 和定制闪存 MX25R6435F。 我们有一个为此目的定制的 JSON 文件、并已在 SysConfig 中加载相同的文件、以便使用 TI SDK 4.7.1 获取自定义 SBL_QSPI_bootloader。 我们无法刷写。 我附加了使用 uart_uniflash.py 时出现的错误。 请提供有关如何让闪存正常工作的建议。

谢谢

Anand

 flashusingpython

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了获得有关手头问题的更多信息、您需要构建自己的 sbl_uart_uniflash 应用程序、并放置一个 loop_forever () 函数、以便单步执行代码。

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mcu_plus_sdk_awr294x_10_00_00_07\examples\drivers\boot\sbl_uart_uniflash\awr294x-evm\r5fss0-0_nortos

    以下是您可以自行编译并使用自己的 sbl_uart_uniflash.release.tiimage 替换示例驱动程序代码的位置。

    一旦放置了 loop_forever () 并构建了您的应用程序、您可以执行失败后的相同刷写过程、但这次、一旦失败、您可以在 CCS 上加载符号、您可以单步执行代码以更好地查看可能导致问题的原因。 由于您使用的是自定义闪存、因此可能是导致问题的多个问题。

    此致、

    Gabriel