This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:天线型号

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567409/mmwcas-rf-evm-antenna-model

部件号:MMWCAS-RF-EVM


工具/软件:

您好:

我正在尝试根据“AWRx 级联雷达射频评估模块“用户指南中提供的尺寸对 HFSS 中的 MMWCAS-RF-EVM 天线进行建模。 为了实现匹配结果、我需要知道基板的属性:使用了什么介电损耗正切 (tan δ) 和相对介电常数(εr)、以及基板厚度。 是否需要指定任何其他关键参数来准确复制辐射模式和 S 参数? 另外、图中所示的天线元件之间的距离是否会显著影响结果?

此致、

Iheb SIFAOUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    附件为堆叠、应包含所有必要的详细信息。

    e2e.ti.com/.../BUILD_5F00_UP_5F00_Somacis_5F00_15Jan2020.pdf

    如果您需要获取任何特定尺寸、您可以直接在设计文件中测量这些尺寸。 对于仿真单个天线元件的辐射方向图、不需要两对之间的距离。

    MMWCAS-RF-EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认天线仿真的基板参数?

    1. 基材厚度  0.127 毫米  因为使用了 ROGERS RO3003 层吗?

    2. 什么是合适的  长度和宽度尺寸  需要使用什么?

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、厚度与堆叠文档中定义的相同。

    Rogers 基板用于整个层。

    此致、

    Adrian