This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:lookUpTableCorrectAzimuthDom 的作用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567200/iwrl6432-what-does-lookuptablecorrectazimuthdom-do

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

尊敬的专家:

我们使用 motion_and_presence_detection 示例。 我们 不能 在 Motion_Presence_Detection_Demo_Tuning_Guide 版本 5.5.4.2 的文档 SDK.pdf 中、可以在 cfar 上找到新参数“lookUpTableCorrectAzimutdom"的“的说明

您能在这里详细解释一下吗?

设置为 0/1 以启用/禁用?

或其他什么吗?

谢谢你。

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如果您点击文件名 README_FIRST_xWRL6432.html、SDK 文档中会提供有关此参数的信息。  我在下面提供了参数详细信息的屏幕截图。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    谢谢、我找到了 README_6432 文件。

    您建议应在哪种情况下启用此参数?

    我很好奇这种方法解决了什么问题? 因为有关此参数的信息很少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果您希望加快角度校正计算、而不是在每一帧中重新计算、如果您使用查询表、它将提高您的处理速度、但会受到更多的限制、因为它并非针对您获得的帧和查询表进行完美定制。

    此致、

    Santosh