主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOST
工具/软件:
我想从 AWR1843BOOST 获取正常 CAN 数据 (DCAN)(我不需要 FD-CAN)。 我已根据下面引用的文档进行 CAN 初始化、
我选择了以下信号作为 CAN 初始化的一部分。 我的问题是我是否可以通过 初始化以下引脚从 AWR1843BOOST CAN 接口连接器获取 CAN 数据。
如果引脚配置不正确、请提供正确的引脚配置。
我已获取中的 ping 配置文件
mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/drivers/pinmux/include/pinmux_xwr18xx.h
引脚配置
#define SOC_XWR18XX_PINE13_PADAF_Can_RX 6U /*< CAN (DCAN) 接收信号*/
#define SOC_XWR18XX_PINE15_PADAG_Can_TX 6U /*< CAN (DCAN) 发送信号*/