This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关 PCR 寄存器 (xWRLx432 TRM) 中 PROTSET/PROTCLR、PWRDWSET 和 MSTID 位的问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562580/iwrl6432aop-questions-on-protset-protclr-pwrdwnset-and-mstid-bits-in-pcr-registers-xwrlx432-trm

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

您好:
我对 xWRLx432 技术参考手册中的 PCR 寄存器有一些问题。 请予以澄清。

问题 1:
PROSET 和 PROTCLR 位是否用于控制相应外设的访问权限(在用户模式或特权模式下进行读取/写入)?

问题 2:
当在 PWRDWSET 位字段中将某个位设置为 1 时、这是否意味着相应外设的时钟应该断电?
在哪种用例中、该位中通常应该设置为 1?

问题 3:
我不确定如何使用 MSTID 位、可能是因为我不完全了解什么是“CONTROLLER-ID"。“。
您能解释一下“控制器 ID“是什么意思吗?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在一天或两天内回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang,
    感谢您的持续支持。

    我们感谢您提出的时间表、并期待您的答复。
    如果有任何更新或更改、请告知我们。

    此致、
    佐藤博康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    找到以下相应问题的答案:

    1. 是的、这些控制访问权限(用户,特权模式)适用于每个相应的 PS、PCS 区域。
    2. 此 PWRDWNSET 位字段可用于时钟门控。 我们尚未在任何雷达器件中进行验证或部署。
    3. 这是基于 MSTID 的附加访问控制 (PCR 支持 16 个 MSTID)。 因此、在 SoC 中使用 ISC 寄存器空间、可以预先确定主器件的 PRIVID。 因此、一旦确定主器件的 PRIVID、就可以配置 PCR 中的每个区域以决定所有 PRIVID 都可以访问它的内容。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    Q1 和 Q2 已解析。
    我想就第三季度提出几个后续问题。 我在 ISC 寄存器空间上仍然不完全清楚:

    • Q3-A:  MSTID 是否是总线主器件(例如 CPU 内核)的 ID?PCR 寄存器中的 MSTID 位是否控制每个总线主器件每个 PCR 区域的访问权限?

    • Q3-b:  关于 ISC 寄存器空间—它是否提供控制 MSTID 权限的功能?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    答: MSTID 是为基本结构组件定义的术语、这些组件是大多数预先确定的静态值。 PCR 本身是针对基于 MSTID 的阻塞而开发的、这就是为什么文档中的所有地方都将其称为“主 ID 阻塞“的原因。

    但到目前为止在所有雷达设备中,有超过 16 个主设备,所以我们利用了 VBUSM 中的另一个边带信号,即称为“privid"的“的 VBUSP 协议,通过从 MMR 寄存器连接它,使其可以为每个主设备进行配置。 在 PCR 处、也使用来自互连的“PRIVID"。“。 通过这样做、我们可以将多个物理 MSTID 分组为一个初始化物、并在 PCR 上确定相应的初始化物阻塞/解除阻塞。

    B:  如上所述、ISC 寄存器空间决定了任何主器件的 PRIVID 值。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep、

    非常感谢您的详细说明。
    问题现已完全解决。 非常感谢您的支持和明确的指导。

    此致