This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:Rx 使用角反射器进行 TX-SNR 环回测试

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565264/awrl6432-tx-rx-loopback-snr-test-using-a-corner-reflector

器件型号:AWRL6432
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家、

我们将构建一个系统、使用消声室中的角反射器来测量 Tx-SNR 环回 Rx。 我们使用的是 AWRL6432 芯片组和内部设计的天线、并且数据需要专门通过 I2C 提取。  我想问一个基本的问题,因为我缺乏知识。

我们主要使用 motion_and_presence_detection SDK 代码和跟踪/分类配置来实现人员跟踪。 但是、由于角反射器是静止的、因此我们无法获取跟踪的目标信息。 相反、我们的目标是通过点信息推导出 SNR 值。 这种方法是否可以接受? 换句话说、我们是否可以直接使用 Tx-TLV 环回测试点点 Rx 数据中的 SNR (dB) 值?

在没有消声室的情况下测量角反射器时、角反射器的点检测似乎会因跟踪/分类配置而异。 在某些配置中、有时会将单个角反射器检测为多个点、而在其他配置中、则不会检测到点。 对于 Tx-SNR 环回 Rx 测量、我们是否可以基于专为人员跟踪设计的固件、只需调整配置即可确保从角反射器进行正确的点检测? 或者、是否有(我们是否应该使用)单独的 Rx 代码专门用于 Tx-SDK 环回 SNR 测量?

此致、

Taeyoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taeyoon:

    感谢您通过 e2e 联系我们。  请给我们一天时间回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待您的协助。 此外、我观察到、当离合器去除设置为 0(配置为实际跟踪/分类的其他 cfg 值)时、从静止反射器检测到点。 是否可以通过简单设置离合器移除 0 来测量 Tx-SNR 环回 Rx? 这种方法是否存在任何潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taeyoon:

    OOB 演示中检测到的点的 SNR 未计算信噪比。  它更像是距离峰值与其相邻节点的平均功率之间的比率。   您计算 SNR 的目的是什么?

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在开发一个包括雷达在内的内置 CAM 模块、并计划在大规模生产之前验证雷达硬件是否存在任何异常。 为了实现这一点、我们将设置一个系统、其中雷达模块和角反射器安装在消声室中、并倾斜雷达模块以测量信号。 在“毫米波生产测试概述“应用手册的第 1.3 节“参数测试“下、有一个小节 1.3.1 发送器 — 接收器环回 SNR。 如果 这种 “产品测试所需的 SNR“与可通过检测点的 TLV 数据轻松获取的不同、那么“产品测试所需的 SNR“是什么?如何测量它(使用角反射器)? 该固件基于 motion_and_presence_detection SDK 代码、使用 Tracking/Classification cfg 进行人员跟踪。

    此致、

    Taeyoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taeyoon:

    您是否为人员跟踪构建了此解决方案? 您是否考虑使用器件 IWRL6432 或 AWRL6432?

    为了计算信噪比,您需要首先计算距离 — 多普勒 FFT 输出、然后计算静态信号(零多普勒)的信号功率、然后计算非零多普勒中相邻距离库的平均功耗。  请注意、在理想情况下、如果环境中没有运动、非零多普勒代表本底噪声。  

    此致、

    Zigang