This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:在 AWR1432 SDK 中、K2O 演示(点击打开)程序只能用于演示板上的天线布置吗? 可以使用我自己设计的天线设计布局吗?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567006/awrl1432-n-the-awr1432-sdk-the-k2o-demo-kick-to-open-program-can-only-be-used-for-the-antenna-arrangement-on-the-demo-board-can-i-use-the-antenna-design-layout-that-i-have-designed-myself

器件型号:AWRL1432


工具/软件:

在 AWR1432 SDK 中、K2O 演示程序只能用于演示板上的天线布置吗? 可以使用我自己设计的天线设计布局吗? 我看到底层 SDK 将 ANT_2RX_2TX 用作 1;

在 K2O 演示程序中、没有天线布局设置。 必须使用演示中提供的天线布局吗?

演示:

设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。  您能告诉我您所指的是哪个演示吗?  

    此致、

    Zigang