主题中讨论的其他器件:AWR6843AOP、AWR6843、
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户已准备好开发用于汽车的车内雷达传感器。
他们对天线的频率范围有疑问。
他们已经检查了 AWR6843 和 AWR6843AOP 的规格。 这些 IC 的频率范围为 57GHz~64GHz。 这些 EVM 的天线设计为 60~64GHz。
使用 AWR6843 开发的许多产品都使用频率也为 60~64GHz 的天线。
但我的客户检查了 AWRL6844 EVM 的规格、其天线的频率范围为 57~61GHz、即使 IC 本身支持的范围为 57~64GHz。 (与 AWR6843 相同。)
AWRL6844 EVM 采用频率低于 AWR6843 的天线、即使 IC 的频率范围也是相同的、原因何在?
(即为了获得最佳性能,或避免违反无线电法等。)

请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐