Thread 中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在使用 IWR6843AOP 频率。
我已成功刷写 3D_prebuilt_binaries People_Tracking 访问 UniFlash。
SOP 开关设置为 101(功能模式) 并且器件在刷写后重新上电。
将器件连接到时的噪声 车身和底盘可视化工具 然后按 启动 、出现以下问题:
错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
环境:
-
演示:3D 人员跟踪
-
SOP 设置:101.
-
COM 端口:CLI=COM3、DATA=COM4(已在设备管理器中确认)
- CFG:AOP_6m_default.cfg
尽管执行了这些步骤、相同的错误仍然存在。
您能否说明这是由固件和配置文件不匹配引起的、还是我的设置可能存在另一个问题?
非常感谢您的支持。
此致、
Hidetika.