This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022-Q1:置位 RESET 引脚以禁用器件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022-Q1, HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568742/hdc3022-q1-assertion-of-reset-pin-to-disable-device

器件型号:HDC3022-Q1
主题: HDC3022 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我 在执行某些电路板测试时尝试禁用 HDC3022-Q1、因为我们需要 ALERT 引脚保持低电平(我在数据表中看到该引脚在电源复位时为高电平)。 我们仍在开发 I2C 驱动程序来正确配置器件、但我在数据表的第 7.5.7.4 P24 节中看到了这一点:

当 HDC302x-Q1 已通过置位 RESET 引脚来禁用时、ALERT 输出变为低电平。

这是否意味着我能够将 RESET 引脚保持在逻辑低电平 、从而长时间禁用 HDC3022-Q1 而不会导致任何问题? 在这种情况下、我们会使 RESET 引脚保持低电平、直到我们按顺序获得驱动器。

感谢您的任何帮助!

谢谢您、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我不能肯定地说、如果将 nRESET 保持在低电平会持续强制警报置为低电平、我们还没有尝试过这一点。 HDC3022-Q1 将在未发生温度/湿度测量或其他操作的关断状态(有时称为睡眠状态)下启动。 虽然将 nRESET 保持在低电平可以实现您想要的目标、但我认为这不是必要的。 您要通过将 nRESET 保持在低电平与将 HDC3022 置于关断模式来预防什么?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的快速响应。 我们只需要将警报信号保持在低电平、但我在启动后就会看到它处于高电平、这在数据表中被称为“正常行为“。 还提到 ALERT 在发生复位事件时会变为高电平、因此我不确定脉冲复位会使 ALERT 置为低电平。 是否有办法可以确保 ALERT 引脚处于低电平而无需发出 I2C 命令?

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    鉴于您确定的原因、我认为脉冲复位不是正确的选择、它只是发出警报脉冲。 我认为、在这种情况下、将复位引脚保持为低电平对您有效、因为在上电时警报为高电平、数据表确实指出、当复位引脚被强制为低电平时、警报将变为低电平。 我只是从来没有尝试过,但它应该起作用。 我也不能想象这会损坏的部件,所以它应该是安全的尝试.

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alex、

    我不知道这是否是我们电路板的特定功能、但保持复位引脚为低电平并不会使警报变为低电平。 并不断保持高电平。
    我最后只写了一个简单的驾驶员来确认引导时的警报、然后线路被置为无效(低电平)。 如果有其他人想在未来做这件事、只需离开这里。

    感谢您的帮助!

    Marco