工具/软件:
我们使用 IWR6843ARQGALPR 毫米波雷达设计了人员存在和生命体征监测器件。 雷达由 PMIC LP87524JRNFRQ1 和稳压器 TPS62130ARGTR 供电。
在 EMI 扫描过程中、我们会遇到 天线和 PMIC 在 400MHz 下的高辐射。 由于两个 IC 彼此相邻、因此我们无法隔离噪声。
以下是我的问题:
根据 TI 的 参考设计、PMIC 的输入电压为 3.3V。 如果电压高于 4V、则输出节点需要使用缓冲器元件来降低 EMI。 我们必须以 5V 的电压驱动 PMIC 吗?
2. TI 建议用于输入和输出的 X7R 型电容器。 X5R 电容器的作用是什么?
3、我们使用 5V 电压为 PMIC 供电、但未安装缓冲器。 这是否会导致 400MHz 发射?
此致、
Bryan