工具/软件:
我想知道 TLV 1–9 的数据表来解析从传感器接收到的值。
我在安装的 SDK (mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS-linux-x86-Install) 中搜索了.html和.h文件、但我只能找到帧头和 TLV 1。
我还在这些.h文件中找到了一些相关的结构体、但我不确定它们是否正确、包括 TLV 1。
我在哪里可以找到其余的选项?
我看到 UART 输出数据包在末尾有填充字节 您能告诉我它的长度(以字节为单位)吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我想知道 TLV 1–9 的数据表来解析从传感器接收到的值。
我在安装的 SDK (mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS-linux-x86-Install) 中搜索了.html和.h文件、但我只能找到帧头和 TLV 1。
我还在这些.h文件中找到了一些相关的结构体、但我不确定它们是否正确、包括 TLV 1。
我在哪里可以找到其余的选项?
我看到 UART 输出数据包在末尾有填充字节 您能告诉我它的长度(以字节为单位)吗?
您好:
我们有一份 有关 UART 输出数据格式的综合指南、介绍了示例中的每个 TLV、请参阅本指南以解析 TLV 数据。
http://dev.ti.com/tirex/local?id=Understanding_UART_Data_Output_Format PackageID=radar_toolbox
此外、 Radar Toolbox 中的 Applications Visualizer 是一款基于 python 的 GUI 应用程序、支持我们的许多演示示示例。 该工具的源代码已完全打开、用户可以根据需要查看/修改。 该代码包括解析从我们的示例中输出的 TLV 数据、以便在 PC 上实现数据可视化。 如果您感兴趣、您可以参考此解析代码。
此致、
Josh