https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569595/iwr6843isk-iwr6843isk
部件号:IWR6843ISK主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我在应用程序上遇到相同的问题。
使用的器件:IWR6843AoP
SDK 版本:3.5.0.4
固件:OOB 或演示版本。
应用: 用于测量到各种地面的距离:混凝土、草地、带金属框架的木制船甲板。
观察结果: 高度计在混凝土、木制甲板上运行良好。 在草垫上进行测量时、存在一些几何形状、云点输出 (TLV 1 和 7) 会检测到 SNR 或 SNR 值–1 缺失。 这个间隙或缺失 SNR 间隙将在 0.2 到 1 秒之间变化。
范围 CFAR 阈值设置为 15dB。
该帧被设置为 100ms。