This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:在模拟前端产生更高的传感器电压 — TI 之前的参考设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, UCC27531-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570255/tdc1000-creating-higher-transducer-voltage-at-analog-front-end---prior-ti-reference-design

器件型号:TDC1000
主题: UCC27531-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

这是一个 FYI。

先前的线程已锁定、因此在此处添加了额外信息。

我的观点与任何用于放大 TDC1000 输出的 TI 参考设计有关。 TI 回复称、没有提供此类参考设计*但**我发现仅此类参考设计。

这是一种使用 TDC1000 并将输出放大至 30V 的 TI 参考设计

这里是原理图链接: https://www.ti.com/lit/df/tidrbi0/tidrbi0.pdf?ts = 1758763716692
是参考的一部分 设计: www.ti.com/.../TIDA-00322

升压/放大器使用 TI TSP61170 升压转换器生成 30V 电压。 然后、这个 电压耦合到 UCC27531-Q1 栅极驱动器、为传感器提供增强型电压。

然后使用一对二极管来保护 TDC1000 Rx 引脚免受较高电压的影响。

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您 分享放大器电路的参考设计。