This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:HSM 内核处理数据步骤

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570444/awr2944-hsm-core-deal-with-data-steps

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、TI

     在 AWR2944 中、寄存器是 HSM_MBOX_READ_DONE_ACK 由主机 R5F 还是 HSM 触发? 据我所知、由安全 R5F 主机触发、通知 HSM R5F 已完成数据读取。 然后,安全 R5F 主机将数据写入邮箱, HSM 通过寄存器读取数据 HSM_MBOX_READ_DONE。 我的理解是否正确?

步骤如下:

  1. 安全 R5F 主机通过寄存器触发中断 HSM_MBOX_READ_DONE_ACK 并将数据写入邮箱。

  2. HSM 通过寄存器从安全 R5F 主机的邮箱读取数据 HSM_MBOX_READ_DONE

此步骤是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheryl、

    它由 R5 提出、各个步骤都可以。

    此致、
    Saswat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HSM_MBOX_READ_DONE_ACK 触发寄存器后、硬件是否会自动设置 HSM_MBOX_READ_DONE 寄存器?