This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432 与 IWR6843 生命体征监控精度

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWR6843, IWRL6432AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554238/iwrl6432-iwrl6432-vs-iwr6843-vitals-monitoring-accuracy

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:IWR6843、、

工具/软件:

根据 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALC14b17ULt9epE62168yw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 和 https://www.ti.com/lit/ml/slyp920/slyp920.pdf?ts = 1755494237804&ref_url=https ps%253A%252F%IWR6843 252Fwww.google.com%252F、 测得的心率误差为±5bpm、呼吸率误差为±2bpm、并且 IWRL6432 具有  呈指数衰减  心率误差为±10 bpm、呼吸率误差为±4 bpm。 查看这两个用于生命体征监测的芯片、因此我想了解 IWRL6432 的精度预期比 IWR6843 降低 2 倍的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    IWR6843 是一款高性能传感器、具有 3Tx 和 4Rx、仅支持 IWRL6432、并通过 2TX 和 3Rx 实现更好的低功耗性能。

    与 IWRL6432 相比、Rx 中更多数量的 Tx/IWR6843 可提供更好的检测能力。 请注意、雷达工具箱中提供了用于 IWRL6432 生命体征演示的源代码、而 IWR6843 仅共享二进制代码

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的答复。 我知道增加 TX/RX 的数量会提高角分辨率和 SNR、但我不太了解这如何帮助将心率/呼吸率估算精度提高 2 倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    生命体征的确定基于对人胸部细动的估计。 更高的角分辨率有助于精确定位胸部区域、更高的 SNR 有助于更好地估算呼吸和心率对应的频率。 这会实现更高的精度

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试对小动物(如鼠/老鼠)同样站在 1-5mtrs 内、我能否检测呼吸时收缩过程中导致的亚毫升级别偏移以了解呼吸频率、以及我应购买的开发套件、因为 DAC1000 对  我来说成本相当高 、我与 IWRL6432 和 IWRL6432 都有“AOP"和“和“升压“EVM 板、我应该买很多 IWRL6432 示例、也有很多 IWRL6432。

    请帮助我选择开发套件、我可以使用该套件来获取数据并训练/部署自定义检测算法[不是板载的、我将使用 PC 进行计算]、而且我没有 DAC1000EVM 的预算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以购买 IWRL6432AOPEVM。 无需购买 DCA1000。 DCA1000 用于捕获原始 ADC 数据。 可以选择使用 IWRL6432AOPEVM 的 SPI 接口获取原始 ADC 数据。 因此、不需要 DCA1000。 生命体征演示将适用于 IWRL6432AOPEVM、但请记住、动物 BR/HR 与人类 HR/BR 呼吸次数和 BPM 数的间隔不同。 该演示针对人类进行了优化、可检测高达 110BPM 的数据

    此致