This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用安全资源在生命体征+人员跟踪可视化工具 (IWR6843AOPEVM + DCA1000) 中没有数据 (Vital_signs_src_20220804)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569011/iwr6843aopevm-no-data-in-vital-signs-people-tracking-visualizer-iwr6843aopevm-dca1000-using-secure-resources-vital_signs_src_20220804

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

工具/软件:

您好的团队、

我正在尝试运行 使用人员跟踪可视化工具识别生命体征 从安全资源包 ( Vital_signs_src_20220804 ) IWR6843AOPEVM DCA1000 。 所有内容都是根据文档设置的、但在导入提供的后可视化工.cfg具不会显示任何数据。

可视化工具显示在 cfg 导入后如图所示、但未显示数据。  

CLI 显示错误(附加了屏幕截图)。

采用 dca1000 电路板设置的雷达:

您能说明一下为什么没有使用此演示捕捉到数据吗? 该 EVM 适用于我们的其他工程、因此硬件、驱动程序和电缆看起来都可以正常工作。   非常感谢有关已知不匹配问题或此演示中已验证的 AOP 配置的任何指导。 如果可能、我可以使用缩放/团队会议来解决问题。  

谢谢

Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够使用独立的 IWR6843AOPEVM 运行生命体征演示。 您可以在以下位置使用可视化工具(使用确切版本的工具箱)

    radar_toolbox_1_30_01_03\tools\visualizers\mm\mm Industrial_Visualizer Wave_Industrial_Visualizer

    在调试时、您将需要 MMWAVEICBOOST。 使用 DCA1000 的原因是什么?

    此致