主题中讨论的其他器件: AWR6843
工具/软件:
尊敬的专家:
客户使用 AWR6843AOP 进行汽车测试、并在 1.6G 和 2.4G 电压下出现故障。
是否有任何建议的解决方案?


谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
客户使用 AWR6843AOP 进行汽车测试、并在 1.6G 和 2.4G 电压下出现故障。
是否有任何建议的解决方案?


谢谢
Daniel
你好 Kundan
请帮助我们了解 有源占空比(线性调频脉冲+处理)/帧时间 对于以下配置、请告诉我们您是否有任何建议?
sensorStopflushCfgdfeDataOutputMode 1 通道 Cfg 1 1 0adcCfg 2 1adcbufCfg –1 0 1 1 1 profileCfg 0 60.5 20 5 20 0 0 20 1 64 1000 0 20chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 帧 Cfg 0 0 0 1 0 1000 1 0 低功耗 1 1
我们的快速计算:
您能否确认包括处理时间在内的占空比、并告知此设置是否有效或需要调整?
此外、我们想确认从切换是否可行 外部 40MHz 晶体 连接到 内部振荡器 AWR6843。
您能否说明内部振荡器是否可用于我们的应用、以及与外部晶体相比、我们应该面临哪些限制或风险?
谢谢
Daniel
尊敬的 Daniel:
感谢您分享线性调频脉冲配置。 请问您计划为此解决方案设计的最终用例是什么?
1.6GHz 和 2.4GHz 时的杂散发射主要来自器件中的数字活动。 考虑到您的占空比(即 0.02ms)、使用 AWR6843 中的低功耗模式特性将有助于减少这种杂散发射。 
上图提供了与 API 级别的低功耗模式实现相关的更多详细信息。 这会在长时间空闲时基本上关闭 APLL、将 MSS 切换到 40MHz XTAL 模式。 因此、杂散发射得以减少。 如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
昆丹
你好 Kundan
TI 提供的 FCC 测试报告具有这些主要频率
在雷达 (AWR6843AOP) 软件设置中、这些频率与其行为之间有何相关性? 是否有任何可用的文档?

谢谢
Daniel
尊敬的 Daniel:
这实际上取决于您在测试中使用的探测器。 根据您分享的上述测试报告、平均探测器发射肯定应该随着低功耗模式的实现而降低。 我不能确定在执行方面是否有任何差距。
FCC 报告中观察到的发射也来自相同的来源。 这些是 M4、DSP 数字时钟的互调频率和高阶杂散发射。 由于 RBW 较高且标记位置不正确、您可以在 FCC 报告中看到频率略有漂移。 否则、CISPR 和 FCC 发射来自同一来源。
谢谢、
昆丹