This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP390-Q1:TMP390-Q1 传感器与封装表面温度行为

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390-Q1, TMP390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567149/tmp390-q1-tmp390-q1-sensor-vs-package-surface-temperature-behavior

器件型号:TMP390-Q1
主题: TMP390 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 TMP390-Q1、并观察到内部温度传感器读数与封装表面温度之间存在差异。
特别是、向器件施加外部热量时、传感器报告的温度与在封装表面测得的温度不同。

为了更好地理解这种行为、我们想知道是否有建议的方法或模型来定量估算或得出此类条件下的传感器温度。
具体来说、是否有任何指南、热模型或表征数据可用于帮助预测应用外部热源时内部传感器温度的响应情况?

非常感谢你就此问题提供指导。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、  

    您能否详细说明一下、您是如何识别内部温度传感器读数与封装表面温度之间的差异的? TMP390 不报告温度值、仅报告 OUTA/B 跳闸输出。 当然、跳闸电平有自己的温度精度规格、但您观察到的温差是多少?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alex、  

    测量方法是使用环氧树脂粘合剂将 K 型热电偶固定到 IC 的顶部、并使用外部加热器对其进行加热。

    OUTA/B 反转时间处的封装表面温度大约比设定的阈值高+3 至+7°C。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您告诉我、该图表非常有用! 通常、热电偶的温度精度仅为约+/- 2 摄氏度、因此 TMP390 的跳变电平与 K 型热电偶的读数不一致就不足为奇了。 此外、热电偶正好位于封装上、这可能会阻止枪中的部分热量并更直接地获取热量。  

    在油浴中表征温度跳变点精度、其中温度下的油显示在 TMP390 封装的图中。 是的、表面温度由油决定、但确定跳变的器件内部结温非常接近该封装温度水平。

    此致

    -亚历克斯·汤普森