This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:定制毫米波 6843AOPEVM 配置文件配置中的 RX 增益参数

Guru**** 2553930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569511/awr6843aopevm-customising-rx-gain-parameter-in-mmwave-6843aop-profile-configuration

器件型号:AWR6843AOPEVM


工具/软件:

我正在使用毫米波 6843AoP EVM。 我们需要探索优化 RX 增益参数以管理动态性能的可能性。 在 profileCfg 中、参数为 是 RX 增益(以 dB 为单位)和射频增益目标的按位或运算。 如何进行定制? 对于将 RX 增益调整到超出 cfg 文件中的值是否有任何建议的方法或限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以在 SDK Doxygen 文档的以下位置找到此信息:

    file:///C:/ti/mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/control/mmwavelink/docs/doxygen/html/structrl_profile_cfg__t.html

    此致、

    Zigang