This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP 雷达集成:可行性和放大器;手势识别和多人跟踪功能的软件支持

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569416/iwrl6432aop-iwrl6432aop-radar-integration-feasibility-software-support-for-gesture-recognition-and-multi-people-tracking-features

器件型号:IWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件:IWRL6432IWR6843

工具/软件:

您好 IWRL6432 Champ!

客户计划在机顶盒中添加雷达以实现 AI 功能、我想知道是否可以在固件中单独或一次性包含上述所有功能

能否请您就 L6432AOP 是否可以同时支持所有这些功能以及是否存在任何限制提出意见?

我们希望在项目中实施的场景包括手势识别、人员计数、人员移动方向识别以及与传感器的距离

我想知道这些特性在 IWRL6432AOP 是否可行、如果您能介绍任何其他可能的解决方案、我也很感激。

谢谢。
此致、  
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     使用 IWRL6432AOP 一次可以进行人员计数、识别移动方向和多人传感器的距离、当然、在给定区域内可以跟踪的人员数量会受到限制、彼此之间的间隔非常小。 通过使用具有更多天线(这意味着更高分辨率)的不同器件(例如 IWR6843)、您可以获得更好的性能、但 IWRL6432AOP 仍然可以实现此功能。 您能否提供有关该应用的距离/FOV 和预计跟踪/计数的人员数量的更多详细信息?  

    手势识别也可以使用 IWRL6432AOP 完成、我们没有一个将手势识别与人员跟踪集成的示例。 我们针对每个应用的单独示例使用不同的处理链、因此它们目前存在、无法同时完成、但可以根据需要实施一种机制在两个处理链之间切换。 但是、使用 IWRL6432AOP(也包括大多数雷达传感器)进行手势识别时、您面临的另一个限制是能够识别手势的最大距离。 过去、我们注意到在大约 2m 以上可靠检测手势很困难。 您的客户使用案例的手势识别所需的范围是多少?

    此致、

    Josh