This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:是图像 1 和图像 2?中 proc_x 和位位置一对一对应关系之间的映射

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568924/awr2944-is-the-mapping-between-proc_x-and-bit-positions-a-one-to-one-correspondence-in-image-1-and-image-2

器件型号:AWR2944


工具/软件:

 proc_x 图 1 和图 2 中位位置之间的映射一对一对应 proc_x 关系?我在 AWR2944 中找不到此关系和位位置关系。

图一 μ s

图二 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheryl、

    您能告诉我第二张图片的来源吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是从网络搜索、这并不重要。 什么是重要的:请回答这些位位置对应的内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheyrl、

    这已存在于 TRM 中:

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然本主题结束、但我还有一个问题:我注意到 SDK 软件包中的中断编号 (tifs_aw94x_10_01_00_01) 与芯片数据表中列出的中断编号不同。 您能解释一下造成这种差异的原因吗?

    图一 μ s   的芯片数据表   HSM MBOX 读取 ACK 中断数为 40

    图二 μ s     HSM MBOX 读取 ACK 中断号的 SDK 软件包 (tifs_aw94x_10_01_00_01) 为 56

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheryl、

    它应该是 56 本身、因为对于 M4、16 个中断为内部中断、因此外部中断从偏移 16 开始、因此 SW 需要将其从 40 映射到 56
    简而言之、请参阅 TIFS。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何文档可用、或者芯片数据表/手册中是否有任何指明这一点的特定声明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheryl、

    据我所知、没有文件、只是 ARM 保留了 16 个字段供内部使用、所以我们必须将它移动 16 个字段。 这是我得到的反馈。

    此致、
    Saswat Kumar