This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4048:高度下限

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568762/opt4048-lower-limit-of-the-height

器件型号:OPT4048


工具/软件:

尊敬的团队:

使用 OPT4048 时、设计机制的误差值

请提供 OPT404 的最小高度

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    我正在确认该值。 明天我将汇报。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    我们未指定此尺寸的最小值。 器件高度至少可以小至最大高度 — 最大间隙高度 (0.55mm )

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn