This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001DN

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1564518/opt3001-opt3001dn

器件型号:OPT3001


工具/软件:

尊敬的:

我要求您的技术服务、这让我在这里了解、因为我正在查看 抗振性和抗冲击性信息。

然后、他们 建议我在 E2E 论坛上发布咨询并申请技术文档 、以获取有关振动和抗冲击的信息。

请您提供以下信息。

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johanna、  

    我们的可靠性信息和测试摘要可在以下位置找到:  质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    您是否有兴趣了解的特定标准?

    您对此器件感兴趣的是什么封装?>

    谢谢您、  

    Jospeh Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:  

    我需要有关振动和抗冲击的信息。 您是否正在为这些测试执行任何特定的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johanna:  

    我已要求小组的其他成员提供这方面的资料。 如果有更多信息、我会返回报告。

    谢谢您、  

    Joseph Schephorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanna、  

    我们似乎没有此器件的相关信息。 是否有您感兴趣的特定标准或测试程序?

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    我们需要确认您的传感器将按照标准 MIL STD810H 进行维护,以下振动:  

    振动:

    Black small square 15Hz:0.020g² μ V/Hz

    Black small square 4dB/ocT:0.020g² μ V/Hz

    Black small square 300Hz:0.053g² μ V/Hz

    Black small square 1000Hz:0.053g² μ V/Hz

    Black small square 2000 Hz:–6dB/十倍频程

    o 每个配置文件的持续时间为 1 小时、每个轴

    o 方向:3 轴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johanna:  

    我预计这将于明天报告。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johanna:  

    在这些环境因素下、我们没有特性描述或资格认证。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    你知道我如何找到这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johanna、  

    尚未对 OPT3001 进行这种测试。   

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn