This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:无论指向电路板的方向如何、ADC 输出均相同

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567920/mmwcas-rf-evm-same-adc-output-regardless-of-the-direction-of-pointing-the-board

部件号:MMWCAS-RF-EVM


工具/软件:

您好、

我使用 MMWCAS-RF-EVM  板及其连接的 DSP 板。 我已经设置了电路板、并运行了 lua.mdio.lua 脚本、后跟级联捕获 Cascade_Configuration_脚本。 在 mmWave Studio 中进行默认的后处理时、我观察到无论我将雷达指向什么位置、输出都是相同的。 我尝试使用角反射器、但没有被检测到。 甚至用我的手在很近的距离覆盖天线导致相同的输出。 需要注意的一点是、如果运行测试源 lua 配置脚本、我得到的输出与 MIMO 配置不同、但无论我指向雷达的位置如何、该输出也保持不变。 如需任何帮助、请点击此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为这是由于测试源在两个测试中都启用、但配置可能不同所致。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释一下“测试源已启用“的含义吗? 屏幕截图是我运行 MIMO 配置后的内容。 无论我指向雷达的哪个位置、每次都能获得大致相同的峰值、即使我覆盖天线也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有人能提供有关此方面的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否也尝试了以下脚本:“TXDF.lua"<xmt-block0>“ Cascade_Configuration_

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我有,但没有运气。

    谢谢、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为存在硬件问题。

    请确保射频天线板和数字板之间的连接牢固。

    如果连接正常、则射频天线板可能存在一些问题。

    谢谢你
    Cesar