This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2E44P(AWR2944 LoP 型号)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568753/awr2944-awr2e44p-awr2944-lop-variant

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我计划将 AWR2E44P IC 用于 UAV 雷达应用。

如何在不使用 DCA1000EVM 的情况下建立实时设置?

这种情况下是否需要任何其他接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Melchoir,

    MMWAVE-MCUPLUS-SDK 中的演示不依赖于 DCA1000。
    仅通过 LVDS 采集 ADC 数据时需要 DCA1000。
    MMWAVE-MCUPLUS-SDK 中的演示还在 SDK 中提供的开箱即用演示中流式传输点云数据。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    那么、这是否意味着我可以完全消除 DCA? AWR2944 EVM 具有集成的 MCU 和 DSP、因此它是否可以在单板拓扑中针对实时应用运行? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Melchior,

    是的、您的理解是正确的。 仅原始数据 ADC 采集需要 DCA。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR2944 EVM 板上有哪些可用于外部数据提取的接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Melchoir,

    您可以浏览器件 TR 和数据表以了解外设信息。
    SDK 还将提供相同的驱动程序。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    我想确认 AWR2944 EVM 是可以通过以太网接口还是 USB 接口提供距离/距离和速度输出?
    从而使 距离/距离和速度输出值能够通过 GUI 显示在 PC 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Melchoir,

    是的、您可以在演示应用程序中执行此操作。 请参阅用户指南和演示应用程序代码本身。

    此致、
    Saswat Kumar