This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:无法运行 mmWave Studio(RadarLinkDLL.dll 错误)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568827/mmwcas-rf-evm-unable-to-run-mmwave-studio-radarlinkdll-dll-error

部件号:MMWCAS-RF-EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在尝试使用 mmwcas-RF-EVM mmwcas-DSP-EVM 一方 mmWave Studio ,但我继续收到以下错误:

Exception message is:  
Unable to find an entry point named 'RadarLinkImpl_setSystemType' in DLL 'RadarLinkDLL.dll'.

以下是我已经尝试过的:

  • 进行测试 mmWave Studio 2.1.1.0 (最新版本)以及 3.0.0.14

  • 已尝试 两台不同的 Windows 11 笔记本电脑

  • 已正确安装 MATLAB Runtime 8.5.1(32 位) 。  (请参阅随附的屏幕截图)

  • 已经过验证 Microsoft Visual C++ 2013 可再发行版 (x64 和 x86、版本 12.0.40660) 已安装(请参阅随附的屏幕截图)。

  • 在 mmWave Studio 设置过程中正确安装 了 FTDI 驱动程序、位置为: C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\ftdi (请参阅随附的屏幕截图)

  • 附加设备管理器的屏幕截图  
  • 已验证RadarLinkDLL.dllRunTime文件夹和Clients/AR1xController文件夹中是否都存在。

  • 还尝试从零开始卸载、删除所有文件和重新安装。

遗憾的是、同样的误差在所有情况下都仍然存在。

您能告诉我什么可能是错的吗?

提前感谢您的帮助。

(随附了错误,已安装的可再分发文件和 FTDI 驱动程序信息的屏幕截图。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅类似主题。 不幸的是、我们很难确定您为什么会看到此错误、因为它依赖于 PC。  

     DCA1000EVM:MMWAVE-STUDIO 错误:“无法在 DLL “RadarLinkDLL.dll"中“中找到名为“RadarLinkImpl_setSystemType"的“的入口点。 

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    我看到有不少人报告了这个问题、而解决办法似乎没有定论。 我已通过您共享的链接中的查询、不同的用户已使用不同的方法解决了这些问题。 其中一项建议提到了 XDS 仿真软件 、但您的手册在任何地方都没有提到这一点。 您能否说明一下该软件是什么、我可以从哪里下载、以及它是否可以帮助解决我的错误?

    此外、我在连接硬件时以管理模式安装了 mmWave Studio。 安装向导显示 FTDI 驱动程序已成功安装(请参阅上面的屏幕截图)、我也可以在 FTDI 文件夹下看到它们(附件中的屏幕截图)。 您能否查看我的设备管理器屏幕截图、告诉我这是否是驱动程序问题?

    最后、您能否确认 mmWave Studio 的当前版本是否与我的硬件完全兼容?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 DLL 问题已解决、我只是想在此处发布以获取公共信息-  

    事实证明、该问题与 DLL 或 FTDI 驱动程序无关。 问题出在 Microsoft Visual C++可再发行软件包 参考手册中提到的版本。

    该手册列出了 2013 软件包、但仅此一项并未解决该问题。 我必须安装多个版本的可再分发软件包。 具体而言、我下载并安装了以下软件 x86 版本:

    • Microsoft Visual C++ 2012 可再发行版

    • Microsoft Visual C++ 2013 可再发行版

    • Microsoft Visual C++ 2015–2022 可再发行版

    安装完这些软件后、该软件终于可以正常工作。 我无法确定单个软件包是否解决了问题、或者是否需要结合使用 2,012,2013 和 2015-2022。