This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:在 IWR1843BOOST 上调试静止物体检测–examples/Config for 50m

Guru**** 2556040 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567948/iwr1843boost-debugging-stationary-object-detection-on-iwr1843boost-examples-config-for-50-m

器件型号:IWR1843BOOST
主题: AWR2243 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 IWR1843BOOST、需要启用 静止物体检测 在~50 米以内

根据现有示例(例如交通监控)、移动物体检测正常工作、但输出中不会保留静止目标。 我已经尝试了启用/禁用和修改 静态干扰消除(离合器去除) 、但这并不能解决问题—静止检测仍然不可见。

为了进一步调试、您能否澄清:

  • 有任何问题 TI 示例/演示 IWR1843BOOST 支持静止物体和移动物体的位置?

  • 有任何问题 参考配置文件/设计 专门针对保持最远 50 米的静止目标进行了调整?

应用环境: 检测停车/停车的车辆、行人静止不动以及道路上的障碍物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用雷达检测静止物体比检测移动物体更具挑战性、因为检测中不能使用多普勒信息。

    使用 IWR1843BOOST 无法检测静态行人。

    您需要考虑一种能够传输更多功率的传感器。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    请说明具体内容 TI 雷达传感器经过验证、可实现 长达~50m 的静止物体检测

    推荐的传感器(或参考设计/演示)列表将非常有用、因此我们可以评估此应用的正确硬件平台。 如果可用、您是否也可以分享任何内容 性能指标评测结果、文档或性能数据 证明这些传感器具有静止检测能力的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与团队核实一下。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我与扩展团队讨论过、我们认为我们没有能够在此配置下检测行人的单芯片解决方案:静态传感器+ 50m 处静止行人。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您先前的反馈。

    请告知具体情况 雷达芯片组合 (如果有)可以一起考虑以应对这一挑战?
    我们将探讨  多芯片雷达方法 这可以同时实现两者 动态和静止物体检测 配置的情况。

    请注意、我们希望仅继续 特定于雷达的芯片组合 不与其他传感技术混用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、由于单个芯片无法支持这种用例、您需要考虑采用多传感器(级联)解决方案。 可能是 2x awr2243 或 4x awr2243 系统。

    由于这些解决方案很复杂、我们建议使用第三方解决方案、例如 智能雷达系统| Main

    我们有一个 2x2243 解决方案可供使用、但它还不成熟、我们也没有基准性能测试。

    https://www.ti.com/tool/AWR2243-2X-CAS-EVM

    谢谢你
    Cesar