This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:DRV401 数据表中的场探头问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV401, DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568785/drv401-question-about-field-probe-in-the-datasheet-of-drv401

器件型号:DRV401
主题中讨论的其他部件: DRV411

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

现在、我的客户在新项目中检查了 DRV401 的规格。

在数据表中、他们发现 DRV401 需要“场探头“、因为 DRV401 本身是信号调节 IC、而不是传感器。

这里是我的问题;

1.是否应该只对 DRV401 使用“现场探头“组件? 或者可以使用霍尔元件 IC 或 TMR(隧道磁阻)等其他元件吗?

2.如果关于第 1 号的答案是肯定的,我应该只使用数据表第一页提到的 vac(Vacuumschmelze) 的组件吗? 还是可以使用其他公司?

您能否建议“现场探头“供应商排除 VAC?

3.“现场探头“或与 DRV401 一起使用的任何其他添加的组件是否有任何专利? 我在数据表第一页的图表中看到了“专利申请中“的相关信息。

我的客户担心专利、因此他们不能自由使用任何组件。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    以下是我的答案。

    信号调节仅用于现场探头。  其他传感器所需的激励是不同的。  如果您想使用大厅、可使用 DRV411。  

    您能建议“Field Probe“供应商排除 VAC 吗?

    大多数人都有自己的设计。  如果客户没有磁体验、这可能是一个很大的障碍。   

    [quote userid=“464516" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568785/drv401-question-about-field-probe-in-the-datasheet-of-drv401 “现场探头“或与 DRV401 一起使用的任何其他添加的组件是否有任何专利? 我在数据表第一页的图表中看到了“专利申请中“。

    没有 DRV401 的内部器件正在申请专利、但我认为已经发布。  我将对此进行验证。  场探头只是一个绕着绕组的磁芯。

    此致、

    Javier